This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:GD75232的工作温度

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280250/gd75232-the-operation-temperature-for-gd75232

器件型号:GD75232

您好!

我们使用 GD75232作为产品中的 rs232驱动器, 我们 测量的 GD75232表面温度 在通电时高于80℃ ,但 rs232通信是正常的;

现在、我们不知道这个温度是正常还是异常;

我们临时确定温度异常、并  按照以下步骤测试 GD75232电路:

1、我们移除了负载,温度也高于80℃ ,没有改善;

2.我们继续去除了输入信号电路, 我们只保留了+/-12V 的 VDD / VSS 电源(板载)输入和 GND,温度也高于80℃ ,没有改善;

3、 采用外部 +/-12V 的 VDD / VSS 电源输入和 GND(非板载), 温度也高于80℃ , 没有改善;

4、 我们只使用+12V VDD 的电源输入和 GND、VDD 的输入电流是2.6mA;加上-12V 的 VSS、VDD 的输入电流是10.7mA (数据表中正常电流是最大5mA);

5.我们不知道如何解决问题,恳请帮助,谢谢。

电路图请参考以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    测试的环境温度是多少-不是 IC 的表面温度?  

    在测量 IDD 电流时、所有输入是否都悬空? 我们的测试条件具体规定了在此测试中似乎未遵循的输入电压-如果输入悬空、您可能会并且很可能会看到更高的电流。  

    是否存在任何通信问题或器件表面温度是否为80C 的问题?  

    在测试过程中、他们是否遵循了数据表中所述的电源时序?

    最后、考虑散热注意事项时、器件的结是最重要的因素。 由于 封装不同、环境温度+热阻抗*耗散的功率需要保持在150°C 以下。 热阻抗会根据封装而变化。  在您所展示的测试设置中-我认为您没有达到该限值。 我们规定最高环境温度为70°C、但内部结可能会在发生损坏之前发热到150°C、但我们无法保证超过70°C 的环境温度后的性能。  

    请就上述问题告诉我-但您实际上可能没有问题-如果您确认上述问题、如果存在实际问题、我将能够给您更大的信心。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 实验室中测试了 IC、温度为25℃;

    我们测试 IDD 电流所有输入悬空、 结果在连接信号引脚时与板上相同;

    当表面温度高于80℃ 时、不存在通信问题;

    VDD (12V)和 VSS (-12V)是同步电源、但我们先打开12V、然后再使用-12V、结果是相同的;I

    我知道150℃ 的运行虚拟结温是最大值。 计算得出、我们需要知道80℃ 表面温度是否正常?

    我们使用新的  GD75232 IC 来重复此 测试、结果与上一个测试相同。  

    因此、请推荐如何解决此问题、或者 您能否在 实验室进行测试? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    好的-表面温度无关紧要-我们指定了最高环境温度、所以只有结温和环境温度有效。   

    您的测试条件与我们的 IDD 电流的测试条件不完全相同-因此不能说我们超出规格、因为您是在不同的设置下测试器件。 必须严格遵循测试条件-您无法将相同的规格应用于不同的测试设置、而可以期望相同的性能。  

    可以 通过以下公式计算结温:

    其中、 I 表示引脚编号、  表示器件上的引脚总数。 功耗是每个引脚上的电压与电流的乘积。 因此需要在每个引脚处测量该值、以获得器件的近似功率耗散  

    结温是环境温度和热阻抗的函数-数据表中列出了这些函数并且随封装而变化-但是系统级也会有所不同。  

    如果 TJ 保持在150C 以下并且 TA 保持在70C 或以下、则没有问题。  

    由于不存在通信问题、您的测试条件与我们的规格不匹配、因此不 存在器件问题、 在我们的数据表中的任何位置都未指定表面温度-我没有看到任何问题、而且目前没有理由认为器件发生了故障。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅连接 VDD 和 GND、表面温度低于40℃、但如果在连接到 VSS 时升高到80℃、我们想知道该温度是否正常?  

    根据您的意见、我们的 IDD 测试 条件与 IDD 电流的情况不完全相同、因此请建议如何测试 IDD 电流、我们可以自行测试 IDD 并向您提供进行比较、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    没有问题可以为您提供帮助。 您的部分正常-除非存在实际问题、否则我无法帮助您。 我现在已经给了你我所能做的一切。 测试条件列在规格旁边- 但这里仍然没有问题。 器件由于其耗散的功率而发热、但没关系、您不会遇到通信问题或损坏迹象。  

    此致!

    帕克·道德森