This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:SN65C1168和 SN65C1168E 之间的基准

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280856/sn65c1168-deference-between-sn65c1168-and-sn65c1168e

器件型号:SN65C1168

团队成员  

我对 SN65C1168和 SN65C1168E 有2个问题。

ESD 保护规格的推理是什么? 我想确认这一点、因为我们无法在  SN65C1168的数据表中找到"ESD 保护 for RS 至422 Bus 引脚"。

2. SN65C1168在 Vcc 和输入引脚之间有一个二极管、但  SN65C1168E 没有。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.显然、SN65C1168没有任何保证的 ESD 规格、因此我认为它没有通过所有测试级别。

    2.在 SN65C1168E 中,GND 二极管不是普通二极管,而是一个可以处理正负电压的 ESD 保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yajima-San、您好!

    1."E"版本具有 +/-8kV IEC ESD 保护-而非 E 版本没有。  

    2. 该设备使用不同的保护方案。 就这些。  

    此致!

    帕克·道德森