This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:请求3D 组件或 S 参数模型

Guru**** 1161150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281251/tpd1e0b04-request-for-3d-component-or-s-parameter-model

器件型号:TPD1E0B04

嗨、团队,

TPD1E0B04DPYR 是否具有3D 组件模型或 S 参数模型? 请提供给客户进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    IBIS 和 S 参数模型均可通过以下链接下载: TPD1E0B04数据表、产品信息和支持| TI.com。PSPICE 模型当前不可用;IBIS 和 S 参数模型是否足以满足客户的设计要求、还是需要 PSPICE 模型? 如果需要 PSPICE 模型、是否有时间范围内客户需要该模型?

    此致、

    J·普拉盛