This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:缺少 TUSB9261.cmd

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280567/tusb9261demo-tusb9261-cmd-missing

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好、   

几个月前、我收到了 TUSB9261DEMO v1.06。 但我找不到  TUSB9261.cmd 文件。

您能给我发送该文件吗? 感谢您以前  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    抱歉、我通过 E2E 向您发送了一个朋友申请、请接受、但我会收到该文件!

    请记住、TI 当前为 TUSB9261提供"原样"软件、这意味着除了向客户提供源代码以方便他们阅读和使用之外、我们目前不提供任何支持。 抱歉。

    请告诉我,如果有什么其他东西,我可能能够提供帮助!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成好友请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky:

    我已通过 E2E PM 向您发送该文件、如果有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。

    瑞安