This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:TRS232EIPWR 由于 EOL 而被替代

Guru**** 2931600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281063/max232e-trs232eipwr-replaces-because-of-eol

器件型号:MAX232E

您好、TI 团队、

由于 TRS232EIPWR 已停产、我正在考虑将它替换为 MAX232EIPWR。

我比较了数据表、发现这两个 IC 的特性是相同的。
TRS232EIPWR 和 MAX232EIPWR 的内容是否完全相同、只是型号不同?
或者除了型号之外是否有任何差异?

此致、

T.Naruse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们确实是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T. Naruse:

    它们是相同的。 在我们 出售的具有相同后缀编号的 TRS 和 MAX RS -232器件中、许多器件(但不是全部)通常是相同的(例如这对器件)。

    此致!

    帕克·道德森