This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:信号时序延迟和时序要求

Guru**** 2929120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281163/tvp5150am1-signal-timing-latency-and-timing-requirement

器件型号:TVP5150AM1

您好!

我的客户询问;

问题1:将09h 设置到 I2C 寄存器后、输出 BT.656数据需要多长时间? 约 1ms?

问题2:AIP1A 和 AIP1B 的输入时序要求是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takano-San:

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 我建议您在示波器上直接测量写入寄存器值后输出出现所需的时间。 很抱歉没有指导。