This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:CAN_Waveform

Guru**** 669570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277105/tcan1146-q1-can_waveform

器件型号:TCAN1146-Q1

这是我们得到的波形、CAN H 和 CAN L- CAN H 为黄色CAN L 为绿色。我们相信这个波形图不正确、您以前见过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sobin、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 您的说法是正确的、因为这些波形是不可预料的、尤其是因为 CAN 差分信号绝不应像典型的差分信号那样相互交叉。 是否可以共享更多的波形、尤其是缩小的波形、以便我们可以根据电压分辨率来了解这些信号摆动了多少下于其各自的和隐性电平?

    此外、能否共享原理图?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、谢谢回复。

    我      

    通道-1是 CAN H、通道-2是 CAN L、TX-通道3、RX-通道4

    请查看下面的原理图

    谢谢。

    索宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    这完全不是预期行为。 该收发器无法驱动 CANL 信号高于 Vcc/2电平(标称值为2.5V)、因此看到该电压高于3.0V 是非常令人惊讶的。  

    在这些测试期间、CAN 总线上是否连接了其他任何元件? 如果是、请确认 Cahn 和 CANL 引脚已正确连接、并且未交叉信号。  
    您能否确认您测试的设备上的标记? 当您从注册 k00读取器件 ID 时、它返回的器件型号是否正确?  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们发现共模扼流圈的尺寸有问题、已隔离共模扼流圈、 可以看到波形。

    但无法 在两个 TCAN1146D 之间进行通信、其中有2个并联端接电阻器(现在删除了一对)。使用 PCAN、我们可以与一个 CAN 通信、但不能与另一个通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    我很高兴听到你发现了最初奇数行为的根源。 这是一个有趣的发现、将有助于我诊断未来的类似问题。  

    在二次测试期间、您是否能够捕获(或缺失)通信的波形? 您是否知道在失败的测试过程中、CAN 控制器报告了哪些错误- ACK 错误、形式错误、填充错误等?

    此致、
    埃里克·肖特