This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:无法生成图形或图像

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271500/ds90ub948-q1evm-unable-to-generate-pattern-or-image

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

我正在尝试将1920x720屏幕连接到948评估板、并显示图形发生器。 但是、无论我如何尝试打开显示屏、屏幕都将保持暗色。 我已经调整了屏幕右侧的显示设置、但没有成功。 我还将949评估板连接到948,我的笔记本电脑可以识别它连接到了1920x720显示器,但也无法解析图像。 我将附上显示器的数据表、希望您能提供任何帮助。

 e2e.ti.com/.../M123AWF4_5F00_R0_5F00_Rev.00_5F00_20210730_5F00_202208308660.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    Unknown 说:
    我调整了屏幕右侧的显示设置但没有成功。

    能否对您提到的显示设置有更深入的了解?

    此外、还包括 Analog Launch Pad (ALP)屏幕截图、包括 信息 制表符和 图形发生器 选项卡也非常有帮助、让我们从顶部开始并确保配置正确。 如果可以,请提供两个选项卡,分别用于两种设置,仅适用于显示器  949到948连接到显示器。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    对于显示设置、我是指在图形发生器内。 抱歉混淆了。 这是两个选项卡的屏幕截图、我目前只与948连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的 ALP 选项卡以及948设置。

    对于当前设置的图形发生器配置、我建议使用 有色金属棒 复选框。 考虑到所选自定义颜色十六进制为#000000、您在显示屏上接收到的输出可能实际上只是黑屏。

    如果在使用色条选项后出现任何问题、也可能值得检查显示使用的时序、以确保其与图形发生器规格保持一致。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我无法在屏幕上显示色条。 这是我从显示屏的数据表中获得的电流时序信息、您是否会建议我可以更改以使显示屏工作的任何特定时序设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我是否可以通过 ALP 从948侧产生寄存器转储? 这将有助于验证已配置的计时配置和 Patgen 设置。 我还想看到、如果您可以使其更大、可以看到视频控制下看到的整个计时配置窗口、以便与您在此处看到的规格进行交叉参考。 如果可能,请包括整个 patgen 选项卡的最新配置的屏幕截图。  

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:

    这是948的寄存器转储。 另外还包括视频控制窗口的屏幕截图。

      e2e.ti.com/.../948_5F00_regs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您提供所需的信息、我将查看寄存器状态并更新配置。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的耐心。 观察 PGCTL 寄存器0x64[7:0]= 0x14时、似乎指示图形生成已选定色条、但图形发生器本身未启用。  

    请选择启用"生成器复选框"并再次尝试色条、不要忘记通过选择右侧的"应用"发送命令。

    或尝试以下脚本建议;首先设置寄存器0x63[0]= 1,然后设置 PGCTL 寄存器0x64[7:0]= 0x15,以启用图形生成并查看这是否会向监控器产生信号。

    期待看到您的成果、  如果您对配置有任何疑问、敬请告知。  

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、  

    图形发生器已启用、仍然没有图像。 如第一个屏幕截图所示、我同时启用了 生成器和色条。 我只禁用它滚动,这样我可以截取整个视频控制面板.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您可以在第一个屏幕截图中看到,我启用了 生成器和色条。 我只禁用它进行滚动,这样我就可以截取整个视频控制面板。

    我看到了、感谢您进行了澄清。

    在这种情况下、在 DES 寄存器上进行正确配置来配置图形发生器输出时、DES 和输出目标之间可能存在连接问题或显示时序配置。 让我确认此处设置的一些参数、然后查看它们是否与 PATGEN 设置匹配。 我无法看到的最后一个参数是前沿、您是否能够在视频控制下捕获此参数?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    在"图形生成"选项卡中、我注意到的一件事是近似帧速率以44fps 的帧速率运行、而根据规范、监控器的帧速率在55Hz 到65Hz 之间。 这意味着要修改时序以匹配此预期帧速率(理想情况下为60fps)、这可能允许图形和图像显示在显示屏上、请允许我留出一些额外的时间来研究这一点、直到明天。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:  

    导致显示器关闭的外部问题。 使用我之前提供的设置、它现在可以正常工作。 感谢您的帮助!