This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS1176:最大 结温或外壳温度

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ALS1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281008/sn65als1176-max-junction--or-case-temperature

主题中讨论的其他器件:SN65ALS1176

您好!

我需要有关热参数的信息。 我查找此器件允许的最大结温。
或者作为替代参数、提供最大允许的外壳温度。

数据表仅提供了一些热阻值、但未提供相应的限值。

谁可以提供帮助? 最好的办法是提供给 TI 的官方声明/白皮书、因为我需要它来进行 UL 保护迹事。

此致
克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、器件订购号是 SN65ALS1176

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150 °C;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    它应该为150C -如果您在资质认证摘要页面 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800上查找器 件型号、有两项测试--温度循环测试和 HSTL 都将器件置于150°C 条件下。 您可以在此处下载质量摘要。 这可能是最接近你将得到的官方声明,而不通过一个官方现场销售代表,甚至我真的不知道 这是有多大的可能性,因为你真的不会从我们的论坛获得。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Clemens & Parker、

    非常感谢您提供的提示和解释。 这有助于我进一步了解
    我的主题。

    此致
    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    没问题-如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森