This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204是否可以使用非 CEA 格式的2560x1440p (30Hz)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279794/tmds1204-is-tmds1204-possible-to-use-2560x1440p-30hz-of-non-cea-format

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: TDP1204

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TMDS1204、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TMDS1204是否可以使用2560x1440p (30Hz)?

所需的带宽为6.18Gbps、因此没有问题。

由于这种格式是非 CEA 的、因此我想检查是否可以使用它。

TDP1204的答案是否相同?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    您的应用是什么?

    TMDS1204可支持交流耦合或直流耦合输入和输出、支持高达12Gbps 的 HDMI 2.1数据速率。

    因此、它支持2560x1440p @30Hz 分辨率。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的答复。

    我会将您的建议与客户分享。

    应用是安全摄像机系统。

    驱动器考虑外部输出。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    不用客气。 如果有任何方法可以帮助您进一步进行 TMDS1204的设计、请告诉我们。

    此致、

    扎赫