This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:最大 Tj

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279365/ts3usb221a-q1-max-tj

器件型号:TS3USB221A-Q1

您好、TI 专家、

我可以知道最大 Tj 吗?  TS3USB221A-Q1

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是150 °C;请参阅 [FAQ]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia Cheng:

     TS3USB221A-Q1是模拟器件、因此最大 Tj 不是150C。

     由于最大 Tj 不仅与封装相关、而且与许多其他系统级特性有关、例如安装器件的印刷电路板的设计和布局。 客户需要在其系统上测量外壳温度或 PCB 温度以获得准确的 Tj 温度。

    此致

    布赖恩