This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:仅 USB2.0操作需要 EEPROM?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281645/tusb8041-eeprom-needed-for-usb2-0-only-operation

器件型号:TUSB8041

团队、您好!

是否确实需要 EEPROM 仅在 USB2.0模式下运行 TUSB8041?

是否 有关于使用案例"USB2.0"的应用手册?

我们是否需要在为 USB2.0加电后配置 TUSB8041、或者它是否默认作为 USB2.0集线器运行?

您能否提供用于操作 IC 以进行 USB2.0 (数据和充电)的设置?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯:

      您只能将 TUSB4041用于 USB2集线器。

       对于 TUSB8041,您可以连接所有 USB2信号和浮动所有 USB3信号,它只能作为 USB2集线器工作,不需要任何重新配置。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您发送编修。

    因此无需外部 EEPROM?

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯:

     您的应用无需外部 EEPROM。

    稳压器

    布赖恩