This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:无通信、但链路正常。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271877/dp83tg720evm-mc-no-communication-but-link-ok

器件型号:DP83TG720EVM-MC
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好

我已设置 Microchip LAN7431/LAN8870 PCIe 评估板配置为1Gb T1主接口、而 TI DP83TG720EVM-MC 配置为1Gb T1从接口。 链路在 DP83TG720 (寄存器0x0001为0x0145)和 DP83867 (寄存器0x0011为:0xbc16)以及 LAN7431/LAN8870和 DP83TG720EVM-MC 上运行、显示良好的信号质量(LED D10绿色)。 但是、我无法从 T1主站 ping 通连接至 DP83TG720EVM-MC 的同一 IP 子网中的 TX ping 目标。

DP83TG720EVM-MC 会通过 USB 终端接口报告以下情况:
-板 DP83TG720-Q1介质转换器
-电路板版本5 RGMII
-模式15或13
-软件版本2.91
- Phy 类型1: DP83867E
- PHY ID:0
- PHY 版本: 1
-未加载兼容性初始化脚本
- PHY 类型0:DP83TG720
- PHY ID: 8
- PHY 版本:CS 1.1
-已加载合规性初始脚本

这是否是 DP83TG720EVM-MC 内部的路由问题? 我是否必须对一些寄存器进行编程才能使其正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Urban:

    我不知道 DP83TG720EVM-MC 上的布线有任何问题。

    您能否使用环回执行更多检查?

    实验1:

    • 在 DP83TG720EVM-MC 上启用数字环回(使用寄存器0x0016)。 尝试从连接到 DP83TG720EVM-MC 的 DP83867部分的源端发送几个数据包、然后查看是否收到返回的数据包。

    实验2:

    • 在 DP83TG720EVM-MC 上启用反向环回。  尝试从连接到 DP83TG720EVM-MC 的 DP83TG720部分的源端发送几个数据包、然后查看是否收到回数据包。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我好!

     

    Microchip 发现主设备 phy LAN8870确实需要他们提供给我们的额外寄存器设置。

    现在、DP83TG720EVM-MC 可实现链路和通信。

    感谢您的帮助!

     

    此致、

    城市