This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411-Q1:PCIe 热插拔系统:机械继电器和 HD3SS3411多路复用器的集成

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281053/hd3ss3411-q1-pcie-hot-plugging-system-integration-of-mechanical-relay-and-hd3ss3411-multiplexer

器件型号:HD3SS3411-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3411

您好!

你好!

我们有一个系统通过 PCIe Express 连接到端点、采用机械继电器实现开/关功能。 此系统可视为热插拔系统。 为了防止与机械继电器热开关相关的问题、我们采用了多路复用器、尤其是 HD3SS3411、如随附的方框图所示。 机械继电器的主要功能是在 DUT 的 TX+和 TX-引脚上与其他仪器一起进行直流测量。 因此、我们需要考虑该机械继电器的开关是否会为多路复用器/多路信号分离器 IC (HD3SS3411)带来任何问题? 在不使用时、我们将确保多路复用器处于断开/关断模式。

谢谢

阿克希莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh:

       如果您在端口 B 上添加交流电容器、则应该是安全的。

       

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的建议。 是的、我们在端口 B 上有交流电容器

    谢谢

    阿克希莱什