This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:分层和 FS 混合

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281370/tusb4041i-tiering-and-hs-fs-mix

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4041PAPEVM

期待实现如上所示的拓扑。  当某些端口支持一种速度、而其他端口支持同一集线器上的另一种速度(本例中为2个 HS、2个 FS)时、是否会出现任何问题?  

下游器件将从~12kbps 一直流式传输到3000kbps 左右。  如果 USB FS 的12Mbps 带宽要在6个下行器件之间共享、那么在速度受限的情况下是否也会有任何潜在问题(如果它们实际进行的流媒体为~3000kbps)。

如果您对拓扑还有任何其他问题、请告诉我。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚马特:

         您上面显示的拓扑是合理的。 集线器设备可容纳5层、最多支持127个设备。

    此致

    布赖恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的快速响应。  TUSB4041好像有一个 EVM 允许其连接到下游 USB 集线器(TUSB4041PAPEVM)、但 TUSB2077没有 EVM。  在这个地方、我们可以使用其他具有 EVM 且性能与 TUSB2077相同的器件吗?  我希望使用开发板实际实现并测试此拓扑。

    谢谢!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚马特:

       您可以订购  TPS2071EVM、其中包括 TUSB2046 FS 集线器。

    此致

    布赖恩