This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:内部上拉电压

Guru**** 2943300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281243/tca9539-q1-int-pull-up-voltage

器件型号:TCA9539-Q1

尊敬的专家:

客户是否可以将3.3V 用于 VCC、但通过10k Ω 电阻器将/INT 上拉至1.8V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    这是电气状况良好的。 正弦这是器件的开漏输出、TCA9539-Q1与输出的实际状态无关。 只要您的微控制器可以读取此电压电平(或满足您的应用需求)、就可以将/INT 引脚上拉至1.8V。

    此致!

    丹尼