This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:寄存器的读写操作不同

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280446/pca9534a-register-read-and-wrote-is-not-the-same

器件型号:PCA9534A

大家好、

我的客户正在使用我们的  PCA9534A,、他们发现当他们配置0x03,时读取和写入的值不同。

他们还会检查输入寄存器0x00,、找到的值也与输入电压不匹配。

您能帮助我们检查原因吗?他们是否需要在使用前配置一些寄存器?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示代码以及写入和读取的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    正如 Clemens 所建议的、我认为在诊断问题之前、我们需要更多信息。 I2C 总线的软件/代码和示波器捕获将帮助我们确定是否正在正确寻址器件。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler & Clemens、

    下面是代码和 sch:

    e2e.ti.com/.../IO_D362555CAF824772D08F4C88025F385E9263E567448D9965_.rar

    请帮助检查原因。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示 SCL/SDA 线上的任何上拉电阻器。

    请显示写入和读取的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经验证过原理图看起来不错。  

    正如 Clemens 和 Tyler 所指出的那样、如果您能提供您所看到的问题的范围、将会很有用。

    -鲍比