This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:断电序列

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281002/dp83826i-power-down-sequence

器件型号:DP83826I

您好!

在电路板上、VDDA_3V3由3.3V 电源供电、VDDIO 由1.8V 电源供电。

根据 DS、出现了上电顺序要求、而我的电路板符合要求。

对于断电序列、没有提及也没有要求。

在我的电路板上、在断电期间、如果 VDDA3V3仍然通电、而 VDDIO 被无限次地移除。

这是否适用? 这对于器件是安全的工作条件吗?

您能解释一下这个问题并回答一下吗?

谢谢。

Erez。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    这是一个好问题、因为我们的数据表没有直接解决这个问题。 我们建议按照与上电要求类似的方法对 VDDA 和 VDDIO 进行断电。 我们不建议一个电源打开、而另一个电源关闭。

    此致、

    阿尔瓦罗