This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:关于 DS250DF230与 DS250DF210之间差异的查询

Guru**** 2818485 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281979/ds250df230-inquiry-on-the-difference-between-ds250df230-and-ds250df210

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS250DF210

大家好、TI 支持团队

请尽可能详细地解释 DS250DF230与 DS250DF210之间的差异。

请重点介绍功能方面。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请在下面找到一列差异。

    • DS250DF210的封装比 DS250DF230的封装大。
    • DS250DF210支持25 MHz CAL CLK。  DS250DF230支持30.72 MHz 或25 MHz CAL CLK。
    • DS250DF210支持2.5V/3.3V SMBus 接口。  DS250DDF230支持1.8V/2.5V/3.3V SMBus 接口。
    • DS250DF230在其中一个 CTLE 级上具有 EQ 旁路选项、因此可用于比 DS250DF210插入损耗更低的情况。
    •  DS250DF230可在 CH0上输出恢复时钟、可用于系统同步应用。

    谢谢。

    德鲁