This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:10G fxi 到 SFP+重定时器解决方案查询

Guru**** 2754885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282326/ds125df410-10g-fxi-to-sfp-retimer-solution-inquiry

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS100DF410、DS110DF410

专家、您好!

我的客户正在寻找 10G fxi 到 SFP+重定时器解决方案、端口数为4。 我们是否可以知道 DS125DF410是否适合支持客户的请求? 或者、您是否有更好的建议解决方案? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以参考 WPCS4340C、这是同一功能重定时器的 Marvell 器件型号。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我们有3种不同的10G 4通道重定时器、这可能非常适合客户。 它们之间的主要区别在于支持的数据速率范围。

    • DS100DF410:支持10.3125Gbps 和1.25Gbps
    • DS110DF410:支持8.5 - 11.3 Gbps 和子速率
    • DS125DF410:支持9.8 - 12.5Gbps 和子速率

    此致!

    卢卡斯