This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:重定时器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275100/ds160pt801-retimer

器件型号:DS160PT801

您好!

我不熟悉使用重定时器 IC 的应用、我想知道带有重定时器 IC 的附加卡是否需要 EEPROM。

附加卡中 EEPROM 的功能是什么?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    感谢您的联系。 DS160PT801重定时器可根据您的应用通过 SMBus 或 EEPROM 进行编程。 EEPROM 允许在重定时器上电时加载自动和自定义寄存器配置。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须通过 SM 总线或 EEPROM 进行什么编程来重定时器?

    由于我是新的重定时器应用程序,我不知道程序必须加载在同一个.

    谢谢。此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shekha:

    可以使用 SMBus 或 EEPROM 来配置仅寄存器重定时器的设置。 如果您想详细了解 DS160PT801的可用编程、请使用 此链接申请访问支持 DS160PT801的文档。

    此致!
    大卫