This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:我们是否需要写入任何初始 SPI 命令才能使 TCAN1145正常工作?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282096/tcan1145-q1-do-we-need-to-write-any-initial-spi-command-to-let-tcan1145-work

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145EVM

您好、尊敬的专家:

与标题说明相同、原理图审阅与以下链接相同。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1245369/tcan1145-q1-tcan1145dmtrq1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCAN1145DMTRQ1#

如果 TCAN1145/SPI/VSUP VIO 电源正常、是否可以在没有 VCC 初始命令的情况下直接工作

由于我们不在 CANH/CANL 上测量+2.5V、所以我不确定  SPI  初始命令是否必要?

需要您的建议。

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gibbs、

    最初为 TCAN1145供电时、它将启动进入待机模式。 在待机模式下、可以禁用总线偏置以节省电力。 需要对模式控制寄存器执行 SPI 写入操作、才能将器件置于正常模式、使 CAN 总线变为有效状态。 正常模式将确保 CAN 总线偏置(2.5V)有效、并在 TXD 引脚驱动为低电平时允许收发器显性驱动。  

    如果您使用的是 TCAN1145EVM、有一个微控制器内置可以在 TCAN1145 GUI 的帮助下生成这些 SPI 消息:
    https://dev.ti.com/gallery/view/TCAN114x/TCAN114x/ver/1.0.0/ 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃里克·肖特