This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF383B:需要此 IC 的高温版本

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281865/ds90cf383b-needed-high-temperature-version-of-this-ic

器件型号:DS90CF383B

您好!

我们正在寻找-40至105°C 版本的 RGB 至 Open-LVDS 发送器。 我们有-10至70°C 的 TI 器件。但这不符合温度规范。 请告诉我。  

谢谢。

Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了符合该温度规格、您需要使用 DS90UB925串行器和 DS90UB928解串器。 925接受 RGB 输入、928输出开放式 LVDS。 二者均符合 AEC-Q100 2级标准、工作温度范围为-40°C 至105°C。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    谢谢你的答复。 它可以解决这个目的。 您是否在-40°C 至105°C 内具有 CVBS 到 RGB 解码器和 RGB 到 S 视频编码器?

    谢谢。

    Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siva:

    FPD-Link 产品系列不支持 CVD 或 S 视频。

    此致!

    尼古拉斯