This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:支持 Pelican 的 CAN 控制器、就像 SJA1000一样

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282276/tcan4550-can-controller-to-support-pelican-just-like-sja1000

器件型号:TCAN4550

您好!

   我的客户正在搜索能够支持 Pelican 的 CAN 解决方案、就像 SJA1000一样。 有什么建议吗?

SJA1000:www.nxp.com/.../SJA1000.pdf;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    TCAN4550-Q1是最佳选择、与 SJA1000相比、它具有更多的特性和配置选项。  但是、它使用与 SJA1000不同的 CAN 控制器 IP、因此不能直接与软件兼容。  但是、如果不需要直接软件兼容性、它应该能够完成与应用相关的任务。

    此致、

    乔纳森