This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS8921:DS8921的driver 输出差分电压是多少V?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS8921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282080/ds8921-ds8921-driver-v

器件型号:DS8921

DS8921的driver 输出差分电压是多少V? 数据表上面没看出来哪个参数是。比如高电平时,驱动器输出差分电压是多少?低电平时,驱动器输出的差分电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至422规范要求在100 Ω 负载上提供至少2V 的差分电压。 此参数指定为 VT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    克莱门斯是正确的。

    此致!

    帕克·道德森