This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:TPD7S019的问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281549/tpd7s019-questions-of-tpd7s019

器件型号:TPD7S019

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗? 谢谢。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    好、没有问题。 只是奇怪、为什么 DDC_IN1/2上拉至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    DDC_IN1/2连接到 I2C。 I2C 是开漏输出、因此增加了一个上拉电阻、但已在源端添加了一个4.7K 上拉电阻、使其为3.3V;
    因此、最好在最后保留 DDC_IN1/2的上拉电阻器。谢谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很好、做得很好。