This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:在55R 负载下指定的驱动器输出电压、而不是 ISO 规范50R 负载下指定的输出电压。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281760/sn65hvd234-driver-output-voltages-specified-with-55r-load-rather-than-iso-specification-50r-load

器件型号:SN65HVD234

您好!

查看 SN65HVD234的数据表、总线输出电压与图12和14中指定的负载一起定义。 该负载看起来是60 欧姆+/-1%或55欧姆+/-1%、而不是 ISO11898-2:2016表2中定义的测试条件为 RL = 50欧姆至65欧姆。

    为本次测试选择的测试负载条件而不是最坏情况下的 ISO 规格负载、它们只是典型值吗?为什么有原因?

另外、数据表中没有给出 RL = 2240欧姆仲裁期间有效电阻上的差分电压的图表。 最大负载差分电压和3.3V 电源轨将输出限制在远远低于5V 的事实是否意味着符合1.5V - 5V 的技术规格范围?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    55-60欧姆测试条件旨在显示标称条件下的结果、以及所有 CAN 总线的总体阻抗目标。 该图的意思是、为了与5V 收发器互操作、隐性电平将处于所需的范围内。 我已经分配了一名应用工程师来进一步回答这个问题、但需要注意的是、该系列器件发布于2016年之前。 虽然它们仍应符合2016年大多数 ISO11898版本、但它们也是3.3V CAN 收发器、由于 ISO11898采用5V 的电源轨、因此会出现一些既定要求的偏差。

    此致、

    埃里克·哈克特