This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:不同 PCA9536制造商之间的软件兼容性?

Guru**** 2908230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536, TCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281780/pca9536-sw-compatibility-between-different-pca9536-manufacturers

器件型号:PCA9536
主题中讨论的其他器件: TCA9536

团队、

-PCA9536:
不同的 PCA9536制造商(例如:TI、NXP)之间有多大的软件兼容性?
我假设同一个软件驱动器可以与多个制造商一起使用。 对吧?
IC 之间的差异在于硬件级别、而无需软件即可利用这些差异?

-TI PCA9536与 TI TCA9536:
我假设现有的 TI PCA9536软件驱动程序可与 TI TCA9536重复使用、而不进行任何更改。 对吧?

用于 TI I2C 的-SW 驱动程序:
我们是否为我们的 I2C IC 提供了一些特定的软件驱动器?
我们是否使用特定的开源软件驱动程序来测试我们的 IC? 或者客户也可以访问的特定 I2C 测试套件/库?

提前感谢!

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:

    Dan Chen 说:
    -PCA9536:
    不同的 PCA9536制造商(例如:TI、NXP)之间有多大的软件兼容性?
    我假设同一个软件驱动器可以与多个制造商一起使用。 对吧?
    IC 之间的差别在于硬件级别,不需要任何软件就可以利用这些差别?

    对于 I2C IO 扩展器、软件兼容性应相同。 我们的 IO 扩展器具有软件兼容性(匹配 I2C 地址和内部寄存器以及位行为)。 电气参数可能存在一些微小差异、但软件应该是相同的。

    Dan Chen 说:
    -TI PCA9536与 TI TCA9536:
    我假设现有的 TI PCA9536软件驱动程序可与 TI TCA9536重复使用、而不进行任何更改。 正确吗?

    TI 较旧的 PCA 器件有一些错误(POR 更敏感、从复位引脚反向偏置到 Vcc、INT 取消置位)。 我们始终推荐 TCA 版本、该版本可修复错误、并采用最新的工艺节点(300mm 晶圆技术)、因此通常具有更高的成本竞争力。

    简短回答:是的、TI PCA 软件与 TI TCA 软件兼容。

    Dan Chen 说:
    -SW 驱动程序、适用于 TI I2C:
    我们是否为我们的 I2C IC 提供了一些特定的软件驱动器?
    我们是否使用特定的开源软件驱动程序来测试我们的 IC? 或客户也可以访问的特定 I2C 测试套件/库?

    否、我们没有任何适用于 I2C 器件的软件驱动程序。  

    否、我们不针对开源软件驱动程序进行测试。 我们将自己开发软件的责任交给客户。  

    -鲍比