This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548APWR 主接口信号问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281426/tca9548a-tca9548apwr-master-interface-signal-issue

器件型号:TCA9548A

您好  

我的客户遇到了主接口信号问题、可以描述如下:

当 TCA9548连接到主器件端 I2C 波形写入操作时、发现在 SCL/SDA 的下降沿上有一个反向通道(测试点接近芯片端、反向通道出现在0.3VCC~0.7VCC、 持续时间约为1.416ns、请参阅随附的波形了解详细信息)。 在测量 TCA9548的8个 I2C 从端子时未发现此问题。

请帮助确认此问题是否存在风险、您能提供任何避免此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请帮助确认此问题是否存在风险,您能提供任何建议以避免此问题吗?

    不、这没有风险。 这是 TCA9548A 等导通 FET 器件工作原理的一部分。 如果您具有快速边沿(如 I2C 中的下降沿)、那么在放大到纳秒范围时您可以看到这种步进。 阶跃发生在 Vgate-Vth 值上。 对于我们的开关、Vth 约为1.2V~1.5V、Vgate 为 Vcc。 这本质上是导通 FET 从工作的切断区域切换到线性工作区域。

    这看起来不会导致任何信号完整性问题、我不记得有客户声称这是故障的根本原因。 I2C 标准规定、所有 I2C 器件都需要有一个50ns 的抗尖峰脉冲滤波器、因此我们看到的这个短暂的挂起时间通常比50ns 短得多。  

    -鲍比