This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:当 PD 控制器不连接 SBU 引脚时如何连接 SBU1和 SBU2引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281785/tpd6s300a-how-the-sbu1-and-sbu2-pin-connected-when-the-pd-controller-don-t-have-sbu-pin

器件型号:TPD6S300A

您好、TI 团队、

我们对使用 TPD6S300A 作为 Type-C 端口保护设计时 SBU1和 SBU2引脚的连接有一些问题。 也就是说、 我们使用 与 CUP 进行通信的 PD 控制器 HUSB311BLA 是通过 I2C 端口实现的、无需连接到 USB 信号(没有 SBU 引脚)。 那么 、我们如何连接 TPD6S300A 的 SBU1和 SBU2引脚呢?

PD 控制器 HUSB311BLA 原理图:

Type-C 连接器:

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    根据我的理解和您的示意图、您无需 DP/DN 或 SBU 连接、而想知道如何处理6s300上未使用的连接。

    如果您不需要连接它们、可以将6S300上未使用的 SBU 引脚接地。

    USB-C 端口的 SBU/DP/DN 引脚对于未使用引脚的要求应遵循 USB-C 规范。 我认为他们建议将它们悬空、但这应该仔细检查。

    谢谢。此致、

    克里斯