This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:TCAL9539

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCAL9539, PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282735/tcal9539-tcal9539

器件型号:TCAL9539
主题中讨论的其他器件: PCA9539、TCA9539

您好!

 TCAL9539是否有任何示例代码可供参考?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果具有与其他 I/O 扩展器(PCA9539/TCA9539)相同的软件接口、并可以使用相同的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    我们不提供 I2C 器件的示例代码。 我们通常是一个硬件支持团队、目前为我们的 I2C 产品系列提供最少的软件支持。 大多数情况下、我们依靠客户来创建大部分的软件设置、但是、如果您遇到问题、请随时询问您的代码相关问题。  

    如 Clemens 所述、软件接口应与之前系列中的其他 IO 扩展器类似、即 TCAL9539 -> TCA9539 -> PCA9539。  

    如果使用 TCA 或 PCA 系列中的 IO 扩展器在线提供样例代码,则您可以期望样例代码与 tcal 版本类似。  

    代码中的注意事项是确保您具有正确的设备地址。 确保代码具有与硬件可选地址引脚在器件上物理设置相同的器件地址。 另请注意、校准版本比 PCA/TCA 版本具有更大的寄存器映射。 除此之外、如果您已经安装了 I2C 驱动程序、则开始编码应该非常简单。  

    此致、

    泰勒