This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:USB 转接驱动器之后可以布线多长时间?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB212, TUSB213, TUSB216I, TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276380/tusb212-how-long-pcb-trace-can-be-route-after-the-usb-re-driver

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB216ITUSB211ATUSB211、TUSB216

您好、TI 专家

我们会在来自 CPU 的转接驱动器之前路由较长的 USB 布线。 我们在 SIV 测试时测试失败,在我们将交流升压更改为3级并将直流升压更改为80mV 后,测试结果通过,但测试裕度不大。

现在、我们有了新的设计要求、 它将增加 USB PCB 布线和电缆长度。  我们需要 估算此设计更改的相关风险。  

TI 是否推荐在 USB 转接驱动器之后使用布线长度?
TI 是否具有 TUSB212的 SI 仿真模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    TI 是否推荐 USB 转接驱动器后的布线长度?

    我们没有任何指定的建议 跟踪 确定电缆长度。 一般而言、我们建议的最大 电缆 长度为5米的电缆。 超过5米后、我们建议向信号添加转接驱动器。 对于 TUSB212、我们指定了后通道 电缆 长2米、这意味着对于 TUSB212之后的2米处、信号应比进入转接驱动器时更强。  

    有关布局的更多信息、我建议查看我们的 信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南 应用手册。

    Unknown 说:
    TI 是否有 TUSB212的 SI 仿真模型?

    TI 确实具有用于 TUSB212/TUSB213的 H-SPICE 模型。 如果您与 TI 签订了 NDA、请告诉我什么是 NDA ID、并接受我的 E2E 好友请求、我会将其发送给您使用。  

    如果可能、您能否发送一个系统方框图、说明主机、转接驱动器和器件之间的长度、或者主机和器件之间的任何其他板之间的长度? 我想了解这个系统的一般布局是什么。 请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1是我们的 USB2.0拓扑、包括 TUSB212。 图2是测量结果。 如果使用交流升压3级和直流升压80mV、则会传递眼图。 如果我们想将其中一条电缆长度从240mm 更改为1280mm、您可以帮助检查风险吗? 如果存在风险、您可以提供任何建议吗? (更改转接驱动器或其他…)

    图1

    图2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、眼图看上去确实不错、但增加一个额外的仪表确实有可能会将信号降级到无法通过测试的位置、尤其是因为您已经处于最大设置。

    我建议做的一件事是从 TUSB212切换到 TUSB216I。 它是我们较新的转接驱动器器件之一、并且具有额外的补偿方法、例如用于 ISI 抖动和高损耗应用的 RX 灵敏度设置。 此外、可以在 TUSB216I 上使用 I2C、以便在需要时使用更高水平的直流或交流升压。

    如果需要、您可以做的另一件事是在增加电缆长度后、连接器附近的路径上再添加一个 TUSB212。 这也有助于改善信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我查看了 TUSB216I 产品说明书、似乎引脚与 TUSB212兼容。

    关于 TUSB216I、我有几个问题。

    1. TUSB216I 已经是 MP 吗? 我可以申请一些样片以验证吗?

    2.您提到了高损耗应用、我看到了技术规格中的表8-1。 VCC = 5V 时是否仅支持高损耗应用? 如果使用 TUSB212=3.3V、则转接驱动 功能仍比 VCC 具有选通功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TUSB216I 已经是 MP 吗? 我可以申请一些样片进行验证吗?

    已经发布了 TUSB216I、是的。 对于样片、我建议联系您当地的 FAE、或者向下滚动 TUSB216I 网页、并在 TUSB216I TI 页面的"订购和质量"下选择此处的"申请样片"选项

    此外、作为成本更低的替代方案、我建议查看 TUSB211A。 它是 TUSB211新推出的低成本产品、与 TUSB211相比具有更好的噪声性能。 该器件也应有可用的样片。

    2. 您提到了高损耗应用、我看到了规格中的表8-1。 VCC = 5V 时是否仅支持高损耗应用? 如果使用 TUSB212=3.3V、则转接驱动 功能仍然比 VCC 212具有选通功能?

    是的、得益于 RX_SENS 引脚、即使在3.3V 电压下、TUSB216I 也应该能够补偿比 TUSB212更多的损耗。

    此外、对于表8-1、请注意脚注、规定这些设置不仅适用于5V 系统、还适用于3.3V 系统。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们昨天获得了 TUSB216I 的样片、我们返工板以进行验证。
    如图 3是测量结果、它看起来比 TUSB212IRWBR 最差(图 2右)。

    图 4原理图设计与 TUSB212IRWBR 解决方案相同。
    图 5是 TUSB216I 规格、EQ 值为最大值。
    紧急地给我们,你能帮助检查吗?

    图 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您发送的这个眼图、图3、似乎转接驱动器没有打开。 您能否监控 CD 和 ENA_HS 引脚上的信号并查看它们的读数是高电平还是低电平? 如果启用转接驱动器、则这两个引脚应输出至少2.5V 的高电平信号。

    对于原理图、如果引脚9和6分别表示 RX_SENS 和 BOOST、则设计似乎正确。 需要注意的一点是、最好从较低的 RX_SENS 和升压电平开始、以避免超过断开阈值。但就目前而言、虽然我们正在尝试确保启用转接驱动器、但我们可以关注 CD 和 ENA_HS 引脚。

    有关测试、请确保您遵循我们的 TUSB21xx 高速信号质量测试模式 应用手册中概述的说明。

    请告诉我您在这些 CD 和 ENA_HS 引脚上找到的引脚、我们将从这些引脚开始着手。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是硬件返工问题。 返工后、我们再次使用图1拓扑并将电缆延长至1280mm、然后比较结果。

    TUSB216 (右)优于 TUSB212 (左)、但没有足够的裕度、原理图硬件自举可以调节得更大吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到器件在工作。 是否通过上一篇文章中列出的设置、升压电平3和 RX_SENS 高电平来完成此操作?

    TUSB216I 具有 I2C 寄存器、如果您希望使用这些寄存器、可以超过器件引脚搭接提供的升压电平和 RX_SENS 电平。

    此外、可以在更靠近系统集线器/主机侧的位置添加另一个转接驱动器、如 TUSB212、以帮助增强信号。

    观察您发送的 TUSB216I 眼图、主要问题似乎是直流升压需要较高。 将添加的 TUSB212与电流添加的 TUSB216I 配合使用可以专门提高信号的直流方面、同时使信号的交流分量相对没有升压、 或者、您可以使用 TUSB216I 上的 I2C 寄存器、专门增加 TUSB216I 的直流升压、超过引脚搭接设置。

    请告诉我!

    谢谢。

    瑞安