This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:动态启用/禁用

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282448/tusb8042a-dynamic-enable-disable

器件型号:TUSB8042A

您好!

是否想与您确认启用/禁用 DSP 的功能是否是动态的? 或者、USB 集线器应在通过 I2C 覆盖寄存器后复位?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8042A 支持一个用于配置寄存器访问的串行接口。 该器件可通过连接的 I2C EEPROM 进行配置、也可由外部 SMBus 主器件作为从器件进行访问。

    对于 I2C、当启用 I2C 接口模式时、TUSB8042A 支持单主器件、标准模式(100KHz)或快速模式(400kHz)连接至专用 I2C EEPROM。 在 I2C 模式中、TUSB8042A 使用从地址0开始的7位寻址方式在总线地址1010000b 处读取 EEPROM 的内容。 TUSB8042A 使用单个突发读取事务读取整个 EEPROM 内容。 当地址达到 FFh 时、突发读取事务结束。

    更改端口配置时、USB 集线器必须执行上电复位才能读取更新的 EEPROM 内容。

    谢谢

    大卫