This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 无信号输出

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276307/tdp158-hdmi-has-no-signal-out

器件型号:TDP158

您好、先生/女士:

请参阅我们的原理图如下。

我们使用戴尔显示器 P2319H 工作了 Linux 操作系统大约一周、然后 HDMI 没有信号输出。  

我们在同一 PCBA 上使用2个、并且同一时间没有任何信号。

更换新的 TDP158后、它可以再次工作。

您能否再次确认此电路上有任何错误吗?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE 是 DP158复位引脚、它已经具有200k 内部上拉电阻器。 您需要将一个外部0.1uF 或0.22uF 电容器接地、以确保 DP158正常获得复位。  

     此外、您能否检查并确保 DP158散热焊盘已接地?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此问题、如果您需要任何其他帮助、请回复此主题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    因为最近台湾有很多假期。

    请稍候,最终客户正在测试中。

    我们很快将为您更新结果。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将等待您的回复。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Zach:

    请参考我们终端客户的反馈。

    请告知我们应检查哪些要点。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    1. 我们使用嵌入式控制器来控制 OE 时序、OE 在1.1V 后大约20ms 上升。

    2. 客户有 散热焊盘连接到 GND。

    3.另请参阅其热测试结果。两个 TDP158 IC 的 Tj 约为62摄氏度、远低于规范。 105摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来查看之前的数据、我们将很快回复。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更换装置后、是否仍然存在无信号输出的相同问题?

    谢谢

    大卫