This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:PWRCTL1/BATEN1何时用作输出引脚?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282379/tusb4020bi-q1-when-will-pwrctl1-baten1-behave-as-an-output-pin

器件型号:TUSB4020BI-Q1

大家好、团队

希望您做得好!

我对 TUSB4020BI-Q1的 PWRCTL1/BATEN1引脚有疑问。

在数据表中、 PWRCTL1/BATEN1被描述为 I/O 引脚、作为输入引脚、它用于控制端口1的下游电源开关。

它何时用作输出引脚? 我在数据表中找不到相关说明。

谢谢!此致!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff;

      复位期间它是 BATEN1的输入引脚、复位后它是电源开关的输出引脚。

    此致

    布赖恩