This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:澄清了允许的电平转换

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281448/pca9306-clarify-allowed-level-translation

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA39306

您好

从 PCA9306数据表中可以看出、第6.3节中的建议工作条件规定 Vref1范围可低于1.2V。

在设计要求第9.2.1节中、Vref1最小值规定为1.2V。

我是否知道该器件是否适合用于从1.05V -> 2.5V/3.3V 或1.1V -> 2.5V/3.3V 的转换?

如果否、请推荐适合 I2C 总线转换器的器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    [quote userid="580374" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281448/pca9306-clarify-allowed-level-translation 可否知道此器件是否适合用于从1.05V 到2.5V/3.3V 或1.1V 到2.5V/3.3V 的转换?

    PCA9306从技术上可以从功能角度支持此电压范围、TCA39306这款类似的器件会修改数据表、在建议的运行条件下显示对 Vref1低至0.85V 的支持。 我推荐 TCA39306、这样您就可以符合数据表规格。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    因此、PCA9306可用于1.05V 转换、只是数据表中没有清楚显示该规格?

    另一个问题:

    TCA39306是否采用与 PCA9306相同的结构和性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此 PCA9306可用于1.05V 转换,只是数据表中没有清楚显示该规格?

    它可以使用、在某种程度上取决于外部开漏驱动器的驱动强度以及您使用的上拉电阻器(我假设您将其用于 I2C/SMBus 应用)。

    我推荐 TCA39306、主要是因为数据表中技术上不支持1.05V、因此如果您遇到问题、如果器件在建议的运行条件之外使用、TI 可能不会提供问题解决或审批质量退货。

    TCA39306构建时是否采用与 PCA9306相同的结构且具有相同的性能?

    TCA39306是 PCA9306的最新版本、具有更好的 Ron 参数。 我可以说 TCA39306是 PCA9306 的略有改进版本。  

    -鲍比