This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1000BASE-T 合规性测试

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280898/dp83867ir-1000base-t-compliance-test

器件型号:DP83867IR

大家好!

我的客户担心、如果输出 幅度仅在测试模式下发生变化、正常运行时可能会出现问题。

即使我们将其设置为 0x1d5寄存器并测试测试模式1、正常运行中是否有任何问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    否、应该不会导致问题。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的答复。

    请告诉我原因是没有问题?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    这不是问题、因为它通过了合规性测试、这就是标准的应有标准。 在开发 DP83867时、他们希望该器件具有更高的功效、因此 MDI 线路上的 VOD 更低。 但是、这种较低的摆幅无法通过合规性测试、因此包含了寄存器。 无论寄存器0x1D5的设置如何、此器件的功能都不会改变。  

    此致、

    阿尔瓦罗