This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2929100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274812/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好!

在 DS160PT801的数据表中、通过将重定时器应用放置在主板和转接卡中来指定。

是否可以将其放置在插件卡中?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 其中一个主要应用程序是 AIC (Add-in-Card)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要在有多个端点的情况下使用时钟缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIe 是点对点的。 因此没有多个端点。 时钟由重定时器使用、并被缓冲以用于单个端点。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们需要4x4输出连接器而不是 x16连接器、那么我们是否需要时钟缓冲器来为 四个端口提供4个 REFCLK 输出?

    此致、

    Shekha Shoukath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要一个100MHz 时钟信号。 请参阅 PCIe 规格。 无论您使用的是 X4还是其他通道、例如 x16通道、该时钟都是 PCIe 连接器的一部分。

    此致、Nasser