This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282022/dp83tc812evm-mc

器件型号:DP83TC812EVM-MC

您好!

我在2023年6月1日购买了该产品。

-订单号 T04220985 DP83TC812EVM-MC

我需要面向5P 插座进行调试、但无法通信。

有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!  

    为了使用微型 USB 5P 插座、 812的 VDDMAC 跳线需要处于3.3V 配置、请检查以确保其不处于1.8V 配置中。  

    随附的是正确跳线的图片  

    此致、

    Avtar Dhaliwal