This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IBIS RGMII 驱动器阻抗?

Guru**** 2446330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280681/dp83869hm-ibis-rgmii-driver-impedance

器件型号:DP83869HM

您好!

我正在将 snlm216a.zip 用作 IBIS 模型。 我试着了解可用的16种不同 GPIO 驱动强度:  

它是否与 MAC 信号阻抗选择有关? :  

如果是、16驱动器强度和 MAC_Impedance_CTRL 寄存器中可用的32个不同阻抗值之间的关系是什么?

提前感谢、

B.R.

蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    是的、 MAC 信号阻抗选择有关系。 我需要用大约一周的时间来研究16种 GPIO 模型与 MAC 阻抗选择之间的关系。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theirry:

    IBIS 文件中的模型对应于模型中的4个最高有效位。  

    例如、GPIO_1000大约为50欧姆。

    此致、

    梅利萨