This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:A、B 引脚的等效电阻

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282621/sn65hvd82-equivalent-resistance-for-a-b-pins

器件型号:SN65HVD82

嗨、团队,

我是否可以知道端口 A 和 B?上的双端口网络的等效电阻是多少?

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    我目前正在与我们的专家进行这方面的合作。 我明天应该能够就这件事与您联系。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    该器件的单位负载是1/8、这意味着 A 和 B 输入的有效电阻为96k 欧姆。 对于 Z 矩阵、这将是[Z]=[[96k 0][0 96k]]

    -鲍比