This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:WITH 是驱动程序的 VOH 最大值

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282601/max3222-waht-is-the-voh-max-value-of-driver

器件型号:MAX3222

数据表中没有规定最大值、但您是否可以披露实际值的上限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题。
    下图显示了我们测得的输出电压趋势。
    我看到变化约为±0.4V、但这是否在预期范围内?
    另外、请告诉我导致这种变化的主要因素。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至232总线电压调节为标称±5.6V。这些电压是由电荷泵产生的、因此理论最大值是输入电源电压的两倍。 (RS -232规范允许±3V 至±15V 之间的任何电压。)

    RS–232规范将接收器的负载定义为5 kΩ±2 kΩ。 电荷泵具有明显的输出阻抗、因此如果负载发生变化、输出电压就会改变。

    我不知道您测量的时间刻度。 放大时、您应该能够看到电荷泵的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nebekura-San:

    我们不能保证最大输出电压、因为 Clemens 提到的负载变化会影响输出电压强度。 这就是说、只要 RS -232接收器分别针对逻辑低电平和逻辑高电平接收到>3V 和<-3V 、它就应该可以在接收器端进行处理。  

    话虽如此-上面显示的时间刻度是什么? 信号看起来有噪声-可能是在某处耦合了信号、也可能是通过探头耦合到信号中-因为我实际上从上面的波形中没有看到任何周期性(这可能是电荷泵-但这看起来像是噪声)。  

     在此测试过程中、您要驱动的负载是多少?  

    请告诉我-因为这可能表明存在问题-或者它可能不会对最终应用程序产生太大影响。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-san,

    Parker-San,

    感谢您的回复!

    我知道理论标称值是输入电源电压的两倍。

    测量时的负载是在释放状态下测得的数据。 在一个3kΩ 负载条件下、输出电压值减少了大约0.3V。

    很抱歉没有解释。

    所粘贴图的水平轴是样本数、而不是时间轴。

    列出了每个样本的输出值。 由于已确认存在一些差异、因此我想看看该分布在理论上是否合理以及电压值会在多大程度上波动。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nebekura-San:

    是的、 将一些噪声耦合到线路上并非史无前例的-这就是它的样子-但是由于加载似乎并不 会对接收器的数据的"可读性"造成太大的顾虑-我不会 太担心了-只要您尊重收发器的负载、就可以随时向总线添加一些滤波元件-以 在您仍然担心时减少变化。

    此致!

    帕克·道德森