This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:ALP 无法检测948EVM

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283321/ds90ub948-q1evm-alp-cannot-detect-948evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户购买了949EVM 和948EVM 进行前期研究。 他们发现 ALP 可以检测949、但无法检测948。 我提供以下图片。 他们认为 EVM 中存在问题。 您能检查一下吗? 他们在提出时是否错过了任何一步?

 

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    如果选择 UB948配置文件时列出的器件为 UH926、那么启动过程中似乎没有正确执行某些操作。  

    客户是否遵循了快速入门指南(DS90Ux948 EVM 指南的第1.7节)和启动-软件说明(DS90Ux948 EVM 指南的第1.9.5节)? 请让他们按照概述的确切顺序执行这些步骤、然后查看问题是否不再存在。  

    此致!

    尼古拉斯