This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:THVD1426

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283092/thvd1426-thvd1426

器件型号:THVD1426
主题中讨论的其他器件: THVD1406

您好!

我们建议客户采用  具有自动方向控制功能的 TI RS485收发器 THVD1426进行设计。

但是客户拒绝了、我们想再次确认 TI 的担忧。 我们可以为客户提供任何解决方案以说服 他们调整 THVD1426?

中的:应用手册 RS 485:什么是自动方向 ?为什么它在系统中很有用? (slla574.pdf)

https://www.ti.com/lit/an/slla574/slla574.pdf?ts = 1697772056213&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

THVD1426DR 自动方向控制是适用于高波特率(1Mbit/s 或更高)的良好解决方案。
但是、在低波特率下、它只驱动其输出("1"位)一小段时间(一个位时间的一小部分、大约为1.45µs)。
这是因为它不能将"1"位时间调整为所选波特率。
因此、TI 建议在以低波特率使用偏置电阻器。
为了方便起见、我随附了应用手册(请参阅第2.2章)。
如果我们不实现偏置电阻器、则 THVD1426DR 在低波特率下的噪声容限将显著降低。
如果没有偏置电阻且波特率较低、则如果 THVD1426DR 与另一个 THVD1426DR 通信、则自检可能会工作、但如果使用了其他供应商的 RS485收发器、则可能会失败。 尤其是在32个总线节点连接在一起时。

对于 RS485/RS422通信、需要与我们的旧产品实现(接近) 100%的向后兼容性。
问题是、我们不知道我们的终端客户是否始终在其 RS485/RS422网络中实施偏置电阻器。
尤其是 RS422至关重要、因为在这种情况下发送器应始终处于打开状态(在这种情况下不需要偏置电阻器)。
如果我们的终端客户将 RS485节点与现代收发器(支持真正的失效防护模式)配合使用、则通常不需要偏置电阻器、可能无法实现。
=>在我们的一些客户 RS485/RS422网络安装中、THVD1426DR 可能会导致不兼容问题。

Br

贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动方向 RS 至485发送器必须对时序进行假设、即何时从主动驱动高电平变为空闲状态。 有两种器件(THVD1426、THVD1406)具有不同的超时时间;如果这两种器件都不适合您的应用、并且您不能依赖失效防护接收器或失效防护电阻器、则必须使用具有手动方向控制功能的收发器。

    (对于 RS 422、不需要自动方向收发器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢你的答复,但让我困惑。

    THVD1426是我们的设计计划。 RS485和 RS422使用相同的 COM 端口 DB9。 如果我们要使用自动方向控制、为什么我们需要手动控制。

    Br

    贾斯廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 THVD1426和 THVD1406具有自动方向控制功能。 如果这两个器件不符合您的要求、则无法使用自动方向控制。

    (没有名为"DB9的连接器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    实际不建议针对传统通用应用使用自动方向器件、因为 THVD1426等自动方向器件可在低于12Mbps 的数据速率下工作、它假定整个总线为接收器失效防护、此时 VIT (最大值)小于0V。 如果客户想要创建具有自动方向控制的系统、则整个系统都需要支持该功能。 如果您想获得传统支持、如果传统器件不具有接收器失效防护功能、我建议使用通用收发器而不是自动方向控制。 原因是- THVD1426可以处理低于12Mbps 的数据速率、正如应用手册所示-只要总线上的每个器件都具有接收器失效防护功能-但根据传统系统中使用的器件、还有符合 RS -485的器件具有其 VIT (max) = 200mV -因此、在0V 差分输入下、状态未定义、因此对于线路上的其他 RS 至485器件可能会出现问题。 如果传统系统中的每个器件都具有失效防护功能、那么您应该能够在没有偏置电阻器的情况下运行系统-因为 不需要偏置电阻器-它们 会增加噪声裕度-例如、如果 THVD1426上的输入差分为0V、您可以 在没有更改状态的工作条件下具有高达-20mV 的噪声-添加偏置电阻器会将0V 的差分设置到更高的水平、从而增加20mV 以上的噪声容限。 偏置电阻器是可选的。   

    另外还必须说明、由于自动方向的工作原理、THVD1426与其他 RS 至485收发器之间没有引脚对引脚连接-因此、如果使用自动方向器件、可以重新设计。 即、您无法使用它来代替通用 RS 至485 -但您可以与其他 RS 至485器件通信。

    总之、

    1. THVD1426向后兼容其他 RS 至485系统-只要传统应用中的每个器件读取0V 输入差分作为逻辑高电平、并且数据速率为12Mbps 或更低。   

    2.偏置电阻器用于增加总线上的噪声容限-如果总线上的每个器件都是接收器失效防护、则偏置电阻器是可选的。 如果每个器件都不 具有失效防护功能、则需要使用偏置电阻器、但由于自动导向器件的引脚排列略有不同、因此无论如何都必须重新设计该节点-并且在整个总线上只需要一组偏置电阻器。

    所以它是可能的-但有一些警告可能使通用器件更加有利。  

    需要回答的主要问题是-他们是否需要自动方向-如果答案是肯定的、那么他们不能期望一切都能支持他们的传统应用程序而不进行一些更改。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森