This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VBus 快速问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281878/tusb1210-quick-question-on-vbus

器件型号:TUSB1210

嗨、团队、

设计中没有 VBus 的应用。 在我们的数据表中、我们指出"TUSB1210并不严格要求 VBUS 工作"。 但是、我们未指定它是应保持开路、接地还是拉至高电平。 我们有什么建议? 我假设将其拉高至5V 是最佳选择?

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮:

      它是主机应用、设备应用还是 OTG?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至电子邮件链!