This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:在老化测试过程中、连接到 DP149 HDMI 输出端口的显示器不显示

Guru**** 2897660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281814/sn75dp149-the-monitor-connected-to-the-hdmi-output-port-of-dp149-has-not-display-during-the-aging-test

器件型号:SN75DP149

您好、TI 团队、

我们的一位客户报告、 在老化测试过程中、连接到 DP149 HDMI 输出端口的显示器无法显示、 只有重新插上行链路端口才能恢复显示。 老化时间为一日、在此期间在90°C 处测量 DP149的温度。

在老化测试中、12个器件中有9个出现了此问题。 对于这种情况、我们在 SN75DP149中添加了一个散热器、发生这种情况的概率小了一点、五个器件中只有一个存在这种情况。您能帮助分析 问题的原因吗?  

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../dp149.pdf

谢谢。

此致