This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:DS90UB949A-Q1EVM 是否适用于 TI 948

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1, USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281261/ds90ub949a-q1evm-will-ds90ub949a-q1evm-work-ti-948

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949A-Q1USB2ANYALP

尊敬的先生:

我们使用的是带 TI 串行器 TI-948的 DS90UB949A-Q1开发板。 我们可以立即注册 TI-948、但 DISPALY 未显示任何内容。 请参阅所附的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的提问。 似乎您在 SER-DES 之间建立了锁定。 对于949A、您能否将 USB2ANY 设置更改为 UB949A 而不是 UB929。 我们需要有关您的设置的更多信息:

    -您在使用什么模式的 SER-DES 对? 这些在数据表的"器件功能模式"中进行了介绍。
    -您可以使用面板的显示时序 并使用图形发生器来获取输出吗? 您可以首先尝试解串器内部 PatGen。 然后、如果可以、请在串行器侧尝试相同的模式。

    请告诉我、这是成功还是有任何观察结果。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我是 Madan、代表 Manoj 回复。

    我们已将 UB929更改为949、同时还会在默认模式下尝试该器件。 所有默认设置完成。

    在实际视频源之前、先测试串行器和解串器侧的测试图形。 使用内部时序控制、使用彩色条图形和视频控制的默认图形进行了测试。 屏幕上没有显示任何内容。

    您可以在附件中查看更多详细信息。

    还捕获串行器、解串器的寄存器日志。

    寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB949、连接器1

    寄存器数据名称
    0x0000 0x18 I2C 器件 ID
    0x0001 0x00复位
    0x0003 0xDA 通用配置
    0x0004 0x80模式选择
    0x0005 0x00 I2C 主器件配置
    0x0006 0x58 DES ID
    0x0007 0x00 SlaveID[0]
    0x0008 0x00 SlaveAlias[0]
    0x0009 0x00保留
    0x000A 0x09反向通道 CRC 错误
    0x000B 0x00反向通道 CRC 错误
    0x000C 0x07一般状态
    0x000D 0x20 GPIO[0]配置
    0x000E 0x00 GPIO[1]和 GPIO[2]配置
    0x000F 0x00 GPIO[3]配置
    0x0010 0x00 GPIO[5]和 GPIO[6]配置
    0x0011 0x00 GPIO[7]和 GPIO[8]配置
    0x0012 0x00数据路径控制
    0x0013 0x88通用控制
    0x0014 0x00 BIST 和 DOPL 控制
    0x0015 0x01 I2C_VSELECT
    0x0016 0xFE BCC 看门狗控制
    0x0017 0x1E I2C 控制
    0x0018 0x7F SCL 高电平时间
    0x0019 0x7F SCL 低电平时间
    0x001A 0x01数据路径控制2
    0x001B 0x00 BIST BC 错误计数
    0x001C 0x00 GPI 引脚状态1
    0x001D 0x00 GPI 引脚状态2
    0x001E 0x01 TX_PORT_SEL
    0x001F 0xF4频率计数器
    0x0020 0x0B 解串器功能1
    0x0021 0x00解串器功能2
    0x0022 0x25保留
    0x0023 0x00保留
    0x0024 0x00保留
    0x0025 0x00保留
    0x0026 0x00链路检测控制
    0x0027 0x00保留
    0x0028 0x01保留
    0x0029 0x20保留
    0x002A 0x20保留
    0x002B 0xA0保留
    0x002C 0x00保留
    0x0030 0x00 SCLK_CTRL
    0x0031 0x00 AUDIO_CTS0
    0x0032 0x00 AUDIO_CTS1
    0x0033 0x00 AUDIO_CTS2
    0x0034 0x00 AUDIO_N0
    0x0035 0x00 AUDIO_N1
    0x0036 0x00 AUDIO_N2_COEFF
    0x0037 0x00 CLK_CLEAR_STS
    0x0038 0x00保留
    0x0039 0x00保留
    0x003A 0x00保留
    0x003B 0x00保留
    0x003C 0x00保留
    0x003D 0x00保留
    0x003E 0x00保留
    0x003F 0x00保留
    0x0040 0x14保留
    0x0041 0x4B 保留
    0x0042 0x00保留
    0x0043 0x00保留
    0x0044 0x80保留
    0x0045 0x00保留
    0x0046 0x00保留
    0x0047 0x00保留
    0x0048 0x00 APB_CTL
    0x0049 0x00 APB_ADR0
    0x004A 0x00 APB_ADR1
    0x004B 0x00 APB_DATA0
    0x004C 0x00 APB_DATA1
    0x004D 0x00 APB_DATA2
    0x004E 0x00 APB_DATA3
    0x004F 0x00 BRIDGE_CTL
    0x0050 0x97 BRIDGE_STS
    0x0051 0xA1 EDID_ID
    0x0052 0x1E EDID_CFG0
    0x0053 0x00 EDID_CFG1
    0x0054 0x28 BRIDGE_CFG
    0x0055 0x0C AUDIO_CFG
    0x0056 0x00 TMDS_FIFO
    0x0057 0x00保留
    0x0058 0x00保留
    0x0059 0x00保留
    0x005A 0xCD DUAL_STS
    0x005B 0x20 DUAL_CTL1
    0x005C 0x02 DUAL_CTL2
    0x005D 0x06 FREQ_LOW
    0x005E 0x44 FREQ_HIGH
    0x005F 0x4C HDMI_FREQ
    0x0060 0x22 SPI_TIMING1
    0x0061 0x02 SPI_TIMING2
    0x0062 0x00 SPI_CONFIG
    0x0064 0x10 PGCTL
    0x0065 0x00 PGCFG
    0x0066 0x00 PGIA
    0x0067 0x00 PGID
    0x0068 0x00保留
    0x0069 0x00保留
    0x006A 0x00保留
    0x006B 0x00保留
    0x006C 0x00保留
    0x0070 0x00 SlaveID[1]
    0x0071 0x00 SlaveID[2]
    0x0072 0x00 SlaveID[3]
    0x0073 0x00 SlaveID[4]
    0x0074 0x00 SlaveID[5]
    0x0075 0x00 SlaveID[6]
    0x0076 0x00 SlaveID[7]
    0x0077 0x00 SlaveAlias[1]
    0x0078 0x00 SlaveAlias[2]
    0x0079 0x00 SlaveAlias[3]
    0x007A 0x00 SlaveAlias[4]
    0x007B 0x00 SlaveAlias[5]
    0x007C 0x00 SlaveAlias[6]
    0x007D 0x00 SlaveAlias[7]
    0x0080 0x00保留
    0x0081 0x00保留
    0x0082 0x00保留
    0x0083 0x00保留
    0x0084 0x00保留
    0x0090 0x00保留
    0x0091 0x00保留
    0x0092 0x00保留
    0x0093 0x00保留
    0x0094 0x00保留
    0x0098 0x00保留
    0x0099 0x00保留
    0x009A 0x00保留
    0x009B 0x00保留
    0x009C 0x00保留
    0x009D 0x00保留
    0x009E 0x00保留
    0x009F 0x00保留
    0x00A0 0x00保留
    0x00A1 0x00保留
    0x00A2 0x00保留
    0x00A3 0x00保留
    0x00C0 0x00保留
    0x00C1 0x00保留
    0x00C2 0xA8保留
    0x00C3 0x00保留
    0x00C4 0x28保留
    0x00C5 0x00保留
    0x00C6 0x00 HDCP_ICR
    0x00C7 0x60 HDCP_ISR
    0x00C8 0x40保留
    0x00C9 0x00保留
    0x00CA 0x00保留
    0x00CB 0x00保留
    0x00CC 0x00保留
    0x00CE 0xFF 保留
    0x00D0 0x00保留
    0x00D1 0x00保留
    0x00D2 0x00保留
    0x00D3 0x00保留
    0x00E0 0x00保留
    0x00E1 0x00保留
    0x00E2 0xA8保留
    0x00E3 0x00保留
    0x00E4 0x28保留
    0x00E5 0x08保留
    0x00E6 0x00保留
    0x00E7 0x00保留
    0x00F0 0x5F HDCP_TX_ID0
    0x00F1 0x55 HDCP_TX_ID1
    0x00F2 0x42 HDCP_TX_ID2
    0x00F3 0x39 HDCP_TX_ID3
    0x00F4 0x34 HDCP_TX_ID4
    0x00F5 0x39 HDCP_TX_ID5
    0x00F6 0x00保留
    0x00F8 0x00保留
    0x00F9 0x00保留

    寄存器显示- ALP Nano 1 - DS90UB948、连接器1

    寄存器数据名称
    0x0000 0x58 I2C 器件 ID
    0x0001 0x04复位
    0x0002 0x00通用配置0
    0x0003 0xF0通用配置1
    0x0004 0xFE BCC 看门狗控制
    0x0005 0x1E I2C 控制1
    0x0006 0x00 I2C 控制2
    0x0007 0x18远程 ID
    0x0008 0x00 SlaveID[0]
    0x0009 0x00 SlaveID[1]
    0x000A 0x00 SlaveID[2]
    0x000B 0x00 SlaveID[3]
    0x000C 0x00 SlaveID[4]
    0x000D 0x00 SlaveID[5]
    0x000E 0x00 SlaveID[6]
    0x000F 0x00 SlaveID[7]
    0x0010 0x00 SlaveAlias[0]
    0x0011 0x00 SlaveAlias[1]
    0x0012 0x00 SlaveAlias[2]
    0x0013 0x00 SlaveAlias[3]
    0x0014 0x00 SlaveAlias[4]
    0x0015 0x00 SlaveAlias[5]
    0x0016 0x00 SlaveAlias[6]
    0x0017 0x00 SlaveAlias[7]
    0x0018 0x00 MAILBOX_18
    0x0019 0x01 MAILBOX_19
    0x001A 0x00 GPIO[9]和全局 GPIO 配置
    0x001B 0xF7频率计数器
    0x001C 0x3B 一般状态
    0x001D 0x10 GPIO0配置
    0x001E 0x00 GPIO1_2配置
    0x001F 0x00 GPIO3配置
    0x0020 0x00 GPIO5_6配置
    0x0021 0x00 GPIO7_8配置
    0x0022 0x40数据路径控制
    0x0023 0x20 RX 模式状态
    0x0024 0x08 BIST 控制
    0x0025 0x00 BIST 错误计数
    0x0026 0x83 SCL 高电平时间
    0x0027 0x84 SCL 低电平时间
    0x0028 0x11数据路径控制2
    0x0029 0x00 FRC 控制
    0x002A 0x00白平衡控制
    0x002B 0x00 I2S 控制
    0x002C 0x00保留
    0x002D 0x00保留
    0x002E 0x00 PCLK 测试模式
    0x002F 0x00保留
    0x0030 0x00保留
    0x0031 0x00保留
    0x0032 0x90保留
    0x0033 0x25保留
    0x0034 0x01 DUAL_RX_CTL
    0x0035 0x00 AEQ 测试
    0x0036 0x00保留
    0x0037 0x88 MODE_SEL
    0x0038 0x00保留
    0x0039 0x00保留
    0x003A 0x00 I2S_DIVSEL
    0x003B 0x03保留
    0x003C 0x20保留
    0x003D 0xE0保留
    0x003E 0x23保留
    0x003F 0x00保留
    0x0040 0x43保留
    0x0041 0x03链路错误计数
    0x0042 0x03保留
    0x0043 0x00 HSCC_CONTROL
    0x0044 0x60自适应 EQ 旁路
    0x0045 0x88自适应 EQ 最小值最大值
    0x0046 0x00保留
    0x0047 0x00保留
    0x0048 0x0F 保留
    0x0049 0x00 FPD_TX_MODE
    0x004A 0x00保留
    0x004B 0x08 REG_4B
    0x004C 0x00保留
    0x004D 0x00保留
    0x004E 0x63保留
    0x004F 0x00保留
    0x0050 0x03保留
    0x0051 0x10保留
    0x0052 0x00 areg12_2
    0x0053 0x01保留
    0x0054 0x80保留
    0x0055 0x00保留
    0x0056 0x00 areg12_6
    0x0057 0x00 areg12_7
    0x0058 0x00保留
    0x0059 0x7F 保留
    0x005A 0x20保留
    0x005B 0x20保留
    0x005C 0x00保留
    0x005D 0x00保留
    0x005E 0x00保留
    0x005F 0x00保留
    0x0060 0x00保留
    0x0061 0x00保留
    0x0062 0x00保留
    0x0063 0x00保留
    0x0064 0x10 PGCTL
    0x0065 0x00 PGCFG
    0x0066 0x00 PGIA
    0x0067 0x00 PGID
    0x0068 0x00 PGDBG
    0x0069 0x00 PGTSTDAT
    0x006E 0x00 GPI 引脚状态1
    0x006F 0x00 GPI 引脚状态2
    0x0070 0x00保留
    0x0071 0x00保留
    0x0072 0x00保留
    0x0073 0x07保留
    0x0074 0x07保留
    0x0075 0x08保留
    0x0076 0x00保留
    0x0077 0x00保留
    0x0078 0x00保留
    0x0079 0x00保留
    0x007A 0x00保留
    0x007B 0x5D 保留
    0x007C 0x02保留
    0x0080 0x00保留
    0x0081 0x00保留
    0x0082 0x00保留
    0x0083 0x00保留
    0x0084 0x00保留
    0x0090 0x00保留
    0x0091 0x00保留
    0x0092 0x00保留
    0x0093 0x00保留
    0x0094 0x00保留
    0x0098 0x00保留
    0x0099 0x00保留
    0x009A 0x00保留
    0x009B 0x00保留
    0x009C 0x00保留
    0x009D 0x00保留
    0x009E 0x00保留
    0x009F 0x00保留
    0x00C0 0x00保留
    0x00C1 0x00保留
    0x00C3 0x00保留
    0x00C4 0x00保留
    0x00C5 0x00保留
    0x00C8 0xC0保留
    0x00C9 0x00保留
    0x00CA 0x00保留
    0x00CB 0x00保留
    0x00CC 0x00保留
    0x00E0 0x00保留
    0x00E1 0x00保留
    0x00E2 0x00保留
    0x00E3 0x00保留
    0x00E8 0x00保留
    0x00E9 0x00保留
    0x00EA 0x00保留
    0x00F0 0x5F RX_ID0
    0x00F1 0x55 RX_ID1
    0x00F2 0x42 RX_ID2
    0x00F3 0x39 RX_ID3
    0x00F4 0x34 RX_ID4
    0x00F5 0x38 RX_ID5
    0x00F6 0x00保留
    0x00F8 0x00保留
    0x00F9 0x00保留

    让我知道如何启动测试模式。

    谢谢。
    马丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:

    请使用 ALP 上"Pattern Generator"选项卡的"Video Control"部分、输入面板的显示时序。  并启用发生器和色条。



    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我已尝试此设置、但在显示屏上看不到任何显示内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madan 您好、您是否更改了显示参数(总面积、活动面积、同步宽度...) 匹配您的特定面板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我们在另一主题中继续讨论。  已经有另一个线程了、所以我将关闭该线程以避免冲突。