This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:关于连接多个从器件

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282993/tca9517a-about-connecting-multiple-slave-devices

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

在 TCA9517A 数据表中、在连接 A 侧主器件和 B 侧从器件时、没有将多个器件连接至 B 侧从器件的解决方案。 是否可以像这样使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9517使用静态电压偏移、这不允许其连接到其他在其自身 B 侧使用静态电压偏移的 I2C 缓冲器。 (TCA9517的示例 B 侧无法连接到另一 TCA9517 B 侧)。

    话虽如此、它不知道或不关心主器件或从器件位于哪一侧。  您可以在任意一侧放置多个主器件或从器件。 您需要确定的主要事项是:

    • 不将 B 侧连接到其他偏移
    • 您遵循 VccA/VccB 上的建议电压范围
    • B 侧上的所有器件可接受0.54V 的电压
    • B 侧上的所有器件能够将一个 Vol 驱动到低于0.45V 的器件中(对于 TCA9517A、为 ViLc)

    这种解释能回答您的问题吗?

    -鲍比