This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539-Q1审阅原理图

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282436/tca9539-q1-tca9539-q1-review-schematic

器件型号:TCA9539-Q1

您好、支持团队

我们将使用下图所示的 TCA9539-Q1。 有任何疑虑?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将/RESET 输入拉至接地会阻止器件工作。

    如果未使用/INT 输出、则可以将其保持开路;将其拉至接地没有意义。

    SDA/SCL 线上必须有上拉电阻器。 我想它们位于原理图的其他部分。

    请说明 A0/A1处的电阻器。 在所示的配置中、它们将电源接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    我同意克莱门斯的大部分评论。  

    将/RESET 引脚拉至 GND 会阻止器件工作。 /RESET 是低电平有效复位、只要器件保持低电平、它就会使器件保持复位状态。 为了正常运行、我建议通过上拉电阻器将此引脚拉至 VCC、并连接一个 GPIO、以便可以通过将引脚驱动为低电平来执行外部复位。  

    如果不使用/INT、可以将此引脚保持断开状态。  

    请确保 SDA/SCL 线路上存在上拉电阻器。 I2C 是一种开漏协议。  

    保留为输出的 P 端口可以悬空。 如果 P 端口配置为输入、请通过电阻器连接到 VCC 或 GND。  

    两组0 Ω 电阻器拉至 VCC 和 GND、因此 A0/A1连接没有任何意义。 是否其中一些0欧姆电阻器未安装?  

    此致、

    泰勒