This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:引脚模式下的 I2C 可用性

Guru**** 2768105 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282829/ds160pr810-i2c-availability-in-pin-mode

器件型号:DS160PR810

当 DS160PR810设置为引脚模式时、表明 I2C 总线可用。

 一个问题是、在引脚模式中设置均衡值的 EQU0_0和 EQU1_0引脚也是 I2C 地址引脚。  在两种模式下、这些引脚只在加电时采样。

 因此、如果器件设置为引脚模式、并且 I2C 在引脚模式下可用、则似乎必须选择任何 I2C 地址来实现均衡。

例如、如果为通道0-3上的 EQ 指数0 (级别 L0)设置了均衡、则 EQ0_0和 EQ0_1引脚将有一个1k 欧姆的接地电阻。  

这将强制 I2C 地址为0x18。  稍后、如果确定需要更改均衡、则由于更改了 EQ0_0和 EQ0_1上的搭接电阻、I2C 地址必然也会更改。

在具有许多 I2C 器件的系统中、这可能会导致 I2C 地址冲突。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    在引脚模式下、I2C 总线完全不可用。 在引脚模式下、器件配置完全通过自举引脚完成、而不是通过 I2C 完成、因此"EQ0_0/ADDR0"等双功能引脚只会用作"EQ0_0"、"ADDR0"功能会被忽略。 I2C 通信所需的 SDA 和 SCL 线不应从引脚模式开始连接、因为相应的引脚充当增益和 RX 检测设置的自举。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致!

    Evan Su